主题: HID2中讨论的其他部件
工具/软件:Linux
各位同事:
我的客户正在评估PCM2903C... 他有一些问题:
1) 此设备是否有可用的Linux驱动程序?
2)客户是否可以仅使用USB通道进行数据传输?
3)此设备支持哪种数字格式? mp3,file.wav? 或其他?
非常感谢,
传真
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
各位同事:
我的客户正在评估PCM2903C... 他有一些问题:
1) 此设备是否有可用的Linux驱动程序?
2)客户是否可以仅使用USB通道进行数据传输?
3)此设备支持哪种数字格式? mp3,file.wav? 或其他?
非常感谢,
传真
您好,传真:
PCM2903C是USB音频编解码器,可用于从主机系统传输音频。
此设备不需要特殊驱动程序,因为它使用操作系统中的本机USB-Audio Class 1驱动程序。 检测到PCM2903C后,主机将将其识别为音频设备,该设备可以录制和播放音频。 设备将从主机设备接收USB音频数据,其中音频播放器软件可以通过USB接口从音频文件发送音频。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
您好,Francesco,
正确,音频和控件通过USB从主机设备发送或发送到主机设备。 S/PDIF是一种额外的功能,允许连接音频数字S/PDIF总线,不需要进行设备的常规操作。
是的,主机设备可以控制音频内容的音量和静音,提供HID接口以添加控制主机设备外音量的选项。 HID接口可通过保持相应引脚浮动而忽略;将其连接到高位将导致所有HIDx控件同时处于活动状态,从而导致异常行为。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师