This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC33:将TIBQ.exe与TLV320AIC33配合使用

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684589/tlv320aic33-using-tibq-exe-with-tlv320aic33

部件号:TLV320AIC33

是否提供了将TIBQ生成的系数与TLV320AIC33编解码器配合使用的说明?

特别是,TIBQ生成N0,N1,D1或N0,N1,N2,D1,D2系数。  

我的滤波器(20Hz高通,10kHz低通)生成了两组N0,N1,D1。 我将这些设置编程为并设置N2,D2 = 0。  结果不好。

谢谢!

Randy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy,

    您是否需要单个订单筛选器?  尝试使用TIBQ中的Butterworth 2子类型来获取双四倍系数。  Biquad 1适用于单个医嘱HPF。

    您遇到问题的原因是,您不能只设置N2,D2= 0。  您还必须将N1和D1按1/2进行缩放。  请参阅数据表中的双方程式。

    您可以看到需要考虑的系数为2。   我已经在EVM上对其进行了测试,如果您扩展N1和D1值,它是有效的。  因此,如果您需要一阶筛选器, 您可以执行此操作。  

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Steve,

    我将在星期一尝试。
    我还尝试了Butterworth 2过滤器,它生成了完整的双四倍系数。 当我运行此筛选器时,我没有从编解码器中得到任何信息。
    现在,我正在我们的目标系统上运行。 我还打算获取EVM,以便使用随附的软件。

    下周我会告诉你事情的发展情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题Randy,请告诉我情况如何。 只是为了确认您的配置。 您还在寄存器12中启用过滤器正确吗?
    现在双四位系数为32位,寄存器必须连续写入MSB寄存器到LSB寄存器。 系数也应在DAC通电之前写入。

    如果要传递注册配置序列,我可以更具体地进行注释。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Randy:

    我想我会与您确认一下您的配置情况。 您是否仍遇到问题?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Steve的确认,

    昨天没去。  我会尽快通知您。

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    让过滤器今天正常工作,感谢您的帮助。 BTW TLV320AIC33的系数为16位,而不是您之前提到的32位。
    结果我最大的问题是字节顺序不正确,我期望的是LSB,MSB,所以我在文档中看到LSB,MSB。 我的坏。

    另一个问题。 我们发现编解码器输出上有相当大的3MHz的噪音。 效果过滤器根本不会减少这种情况。
    这是正常的,需要对输出进行筛选,还是可能是我们的实施带来的结果?

    谢谢
    Randy