This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:关于推荐的工作温度,哪一项是正确的?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/680779/rc4580-which-is-right-about-recommended-operating-temperature

部件号:RC4580

您好,专家。

请告诉我 哪一项是关于建议的工作温度的正确信息。

RC4580的温度范围有两个描述:125和85。

①Datasheet p4「6.3 推荐工作条件」:-40至125℃

②Datasheetp15「包装信息」:-40至85℃

此致。

Takakura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Koki,

    我将研究哪一项是正确的,并将很快回来提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Figueroa-san

    感谢您快速重播。

    我期待您的回答。

    此致。

    Takakura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takakura-san,

    ℃℃的工作温度为-40 ̊ C和125 ̊ C。 我们正在努力修复此打字错误。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师