请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:RC4580 您好,专家。
请告诉我 哪一项是关于建议的工作温度的正确信息。
RC4580的温度范围有两个描述:125和85。
①Datasheet p4「6.3 推荐工作条件」:-40至125℃
②Datasheetp15「包装信息」:-40至85℃
此致。
Takakura。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.