This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8511万:4欧姆/5W输出的增益设置问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2521, TAS2552, TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682274/lm48511-gain-setting-question-for-4ohm-5w-output

部件号:LM4.8511万
主题中讨论的其他部件: TAS2521TAS2552TPA3110D2

您好,先生,

我们有一个使用LM4.8511万的项目,用于4ohm/5W输出应用,输入信号约为233mVrms。

因此,为了实现5W输出,我们将 增益设置为2 X RF (39K)/Rin (10K)= 7.8。  使用该设置时, 客户主板上的LM4.8511万将 会损坏。

我们 还会在EVM上进行验证,如果使用上述 设置, EVM上的LM4.8511万也会 损坏。 EVM设置如下所示。

R5=20K,R7=20K,R6=30k,R8=30k,R3=22k ->VDD=5V, 增压输出电压=7.3V,VFB=1.32V,FB_SEL=高

我们还尝试以下条件:

1.输入:1.2Vrms,增益:3.9 ,输出5W,LM4.8511万工作。

2. 输入:1Vrms,增益:4.7 ,输出5W,LM4.8511万工作。

3.输入:880mVrms,增益5.6 ,输出5W,LM4.8511万将损坏。

4.输入230mVrms,增益7.8 ,LM4.8511万将损坏。

我的问题是:

1.我们是否可以将LM4.8511万的增益设置为高于5.6 ?

2.如果我们想要4欧姆扬声器的5W输出,我们应该设置的最大增益和最小输入信号是多少?

这是一个紧急情况,因为客户在 最后一次构建之前更改了我们的解决方案,他们将在明天构建最终版本,我们需要您的帮助来提供建议。

非常感谢,

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    1和2)您应该考虑设备输出来设置增益和输入信号,这意味着输入信号和增益不应产生削波的输出信号,因为这会导致更高的失真并增加功耗。
    我建议您查看所有情况下的输出信号,以避免出现裁剪。 我认为在设备损坏的所有情况下,输出信号都被剪掉。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    感谢您的帮助,我们将验证并更新波形。
    在我们获得波形之前,让我列出测试结果的更多详细信息。
    我们正在使用AP来运行测试。

    1. 输入:1.2Vrms,增益:3.9 ,输出5W,THD+N 2.5 % ,LM4.8511万工作。
    R5=20K,R7=20K,R6=39k,R8=39k,R3=24k ->VDD=5V, 增压输出电压=7.9V,VFB=1.30V,FB_SEL=高

    2.输入:1Vrms,增益:4.7 ,输出5W,THD+N 3.1 % ,LM4.8511万工作。
    R5=20K,R7=20K,R6=47k,R8=47k,R3=24k ->VDD=5V, 增压输出电压=7.9V,VFB=1.30V,FB_SEL=高

    3.输入:880mVrms,增益5.6 ,输出5W,THD+N 15.1 % ,LM4.8511万将损坏。
    R5=20K,R7=20K,R6=56k,R8=56k,R3=24k ->VDD=5V, 增压输出电压=7.9V,VFB=1.30V,FB_SEL=高

    4.输入:500mV有效值,增益5.6 ,输出2W,LM4.8511万将损坏。
    R5=20K,R7=20K,R6=56k,R8=56k,R3=24k ->VDD=5V, 增压输出电压=7.9V,VFB=1.30V,FB_SEL=高

    5.输入230mVrms,增益7.8 ,LM4.8511万将损坏。
    R5=10K,R7=10K,R6=39k,R8=39k,R3=24k ->VDD=5V, 增压输出电压=7.9V,VFB=1.30V,FB_SEL=高

    1.正如您在测试案例3中看到的那样,THD+N是15 % ,您认为它是否足以损坏LM4.8511万?
    我认为我们仍然需要您的帮助来提出以下问题,我认为我们应该能够了解我们在特定输出案例中的IC能力,您能提供帮助吗?
    2.如果我们想要4欧姆扬声器的5W输出,我们应该设置的最大增益和最小输入信号是多少?


    谢谢!
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    散热垫是否已正确焊接到接地面?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patric,

    1,2)此设备非常旧,不会退出大量信息。 这种动力似乎是一个很小的组件。 耗散会非常高,IC会变得过热。 我认为5.4 W的功率是通过来自音频精度(AP)的突发信号来测量的。 我曾为其他客户解决此问题提供过支持,但似乎此设备无法在没有问题的情况下获得此输出功率。
    您可以在下面找到一些参考:
    e2e.ti.com/.../62.2609万
    e2e.ti.com/.../29.6571万

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    明白了,感谢您的回答,我们将建议客户更改解决方案。

    如果LM4.8511万不支持4欧姆/5W的小型封装,我们是否应该修改规格以防止其他客户在5W应用中使用?

    或者,您可以提出任何参考设计来向我们展示如何将其与5W应用配合使用? 例如布局指南,增益设置,组件选择。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    您回答正确。 应修改数据表的规格。
    由于这是一个旧设备,信息减少,所以我之前没有看到过任何关于此或类似的参考设计。
    他们可以查看以下设备:TAS2552和TAS2521。 它们可以适合您的应用程序。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    我们正考虑向客户推广TPA3110D2,因为我们现在就拥有此EVM。
    我们还发现TPS3111也应该起作用,但我们目前没有要测试的EVM,因此我们将首先推广TPA3110D2。
    您认为这也适用于8W/4ohm应用吗?

    谢谢!
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    此设备适用于此应用程序。 事实上,该设备可以提供更高的输出功率,而不会出现问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师