主题中讨论的其他部件: TAS2521, TAS2552, TPA3110D2
您好,先生,
我们有一个使用LM4.8511万的项目,用于4ohm/5W输出应用,输入信号约为233mVrms。
因此,为了实现5W输出,我们将 增益设置为2 X RF (39K)/Rin (10K)= 7.8。 使用该设置时, 客户主板上的LM4.8511万将 会损坏。
我们 还会在EVM上进行验证,如果使用上述 设置, EVM上的LM4.8511万也会 损坏。 EVM设置如下所示。
R5=20K,R7=20K,R6=30k,R8=30k,R3=22k ->VDD=5V, 增压输出电压=7.3V,VFB=1.32V,FB_SEL=高
我们还尝试以下条件:
1.输入:1.2Vrms,增益:3.9 ,输出5W,LM4.8511万工作。
2. 输入:1Vrms,增益:4.7 ,输出5W,LM4.8511万工作。
3.输入:880mVrms,增益5.6 ,输出5W,LM4.8511万将损坏。
4.输入230mVrms,增益7.8 ,LM4.8511万将损坏。
我的问题是:
1.我们是否可以将LM4.8511万的增益设置为高于5.6 ?
2.如果我们想要4欧姆扬声器的5W输出,我们应该设置的最大增益和最小输入信号是多少?
这是一个紧急情况,因为客户在 最后一次构建之前更改了我们的解决方案,他们将在明天构建最终版本,我们需要您的帮助来提供建议。
非常感谢,
Patrick