This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:PPC3无法加热扬声器或找到增益设置

Guru**** 2448320 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703820/tas2555-ppc3-unable-to-heat-speaker-or-find-gain-setting

部件号:TAS2555

我正在使用PPC3,LB2和TAS2555来描述50 mm 8欧姆扬声器的特性。 所有操作都可以达到尝试运行散热测试的程度。 我收到错误消息"无法到达目标温度"。 我按照程序的建议将控制器设置更正更改为30 % ,但这没有任何效果。 它提到我应该改变收益,但我看不出有什么地方可以这样做。  

请参阅随附的屏幕保护盖。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    您能否为我提供有关配置的更多信息? 您是使用激光还是手动设置BI?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用了激光并获得了附加的曲线。 我怀疑共振处的阻抗似乎相当高。 但共鸣的频率只是我所期望的。

    我不知道您所说的配置的确切含义是什么?  

    我按照GUI中提供的图示安装了滤板和扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了添加...输出功率稳定在750mW,从未超过该值。 我在1.5 mm 设置了偏移限制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将用这里的几个不同扬声器和随附的扬声器(EVM附带的扬声器)重复测试,以确保正确设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以…… 我试了小扬声器(随EVM提供)和27 mm 耳塞扬声器。 在这两种情况下,我获得热结果都没有问题,而且我不必对测试条件进行任何操作。

    我连接了另一个50 mm 扬声器,但无法获得散热效果。 我甚至尝试降低温度阈值,以便更容易达到限制,但PPC3的响应是将功率输出降低到500mW。 扬声器的额定功率为1W连续,2W峰值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose Luis。

    我试了几位发言者,有些人很容易定性。 另外两个国家无法提供热特性。 我注意到,FS的阻抗很高的扬声器是不工作的。 示例:

    8欧姆扬声器,FS时峰值R为16欧姆-正常
    16欧姆扬声器,在FS - OK时为20欧姆峰值R
    8欧姆扬声器,FS时峰值R为60欧姆-不好(测试结果显示扬声器无法达到温度)
    16欧姆扬声器,在FS时峰值为90欧姆R -不好

    前两个扬声器较小(小于20 mm 直径)

    最后两个扬声器直径为40 50 mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    SmartAmps设计用于在额定阻抗4Ω Ω 至32Ω Ω 之间以及在200Hz至1400Hz之间谐振频率的微型扬声器上工作。 务必遵循这些项目,以确保行为适当。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我是否遗漏了文献中的某些内容或信息未发布? EVM的额定功率为4W。 这怎么只限于非常小的扬声器呢?如果用‘小声器’的话,你的意思是不到100平方毫米,那是难以置信的

    这使得SmartAmp功能的有用性超出了我的能力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    您可以参阅 Smart Amp快速入门指南的设备概述部分以查找此信息。
    我不确定演讲者的大小,所以我会与专家核实,我会让您了解他的意见。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    请您与我分享演讲者的数据表吗? 如果没有,您可以提供扬声器的阻抗与频率图解和额定功率。
    我将与算法团队一起回顾这一点,但我需要之前的信息,以便了解我们如何通过这些扬声器为您提供支持。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é Luis,

    我通过专用连接向您发送了两份数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个问题...系统如何确定扬声器线圈的温度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Jos é Luis,  

    这方面是否有任何进展?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    软件团队将继续进行此项工作。 我将为您提供一周结束或下一周开始的最新情况。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose。

    您的工程师在过去一周是否取得了任何进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    TEAM软件将继续处理此问题。 但他们几乎已经完成了。
    我希望明天有最新情况。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose Luis。  

    您可以共享有关此问题的任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    我知道相关日期是星期五,所以我将在星期五与您联系。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    TAS2555新版本已发布。 您只需打开PPC3并登录即可更新TAS2555应用程序

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,

    我还没有收到你的回复。 我假设新版本可以帮助您解决问题。 如果否,请使用新问题创建新帖子。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好 ,Jos é Luis。  

    很抱歉,我外出了几天,不得不等待我们的音箱可用。 当我以较低的测试频率运行新软件时,声音非常清晰。  

    我很高兴地说,新软件适用于50 mm 扬声器。 我不得不将偏移限制更改为0.5 mm ,它运行得很好。  

    感谢您的所有帮助,感谢软件团队的努力。  

    此致,  

    Tom Panian