This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:DRV632性能

Guru**** 2597305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703466/drv632-drv632-performance

部件号:DRV632

尊敬的先生:

我们发现电容器的变化,因为应用了直流偏置会影响低频失真。

但我们认为陶瓷电容器的值变化不应影响THD性能。 你认为吗?

现在,我们不知道为什么D/s说输入电压的电容变化会增加低频音频失真。

这是否与陶瓷电容器的电介质效应有关? 介电耗散和介电吸收?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    施加直流电压时,陶瓷电容器往往会有显著变化。 另一方面,钽或电解电容器更稳定。 设备数据表说明了这种变化可能会增加低频失真。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ivan:
    您提到的电容器电参数的变化是什么?
    如何说变差会增加低频失真,我仍然感到困惑。
    谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    所指的变化是电容变化。 更改此参数将影响输入阶段的响应。
    建议遵循数据表建议,在这种情况下,要求使用电解电容器作为输入阻隔盖。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器