This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:与耳机检测相关

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701078/tlv320aic3120-headset-detection-related

部件号:TLV320AIC3120

我已经为耳机检测编程了TLV320AIC3120。 它工作正常。但是,如果耳机插入插孔,并且编解码器在插入后打开,则无法正常工作。如果在插入耳机后打开编解码器,则检测逻辑将不起作用。 在这种情况下需要采取什么措施? 我已经重置了HP驱动程序。 插入后,如果编解码器打开,则耳机工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Amit:

    请提供您的配置的详细信息,并明确说明哪些配置不起作用。

    我可以在EVM上设置耳机检测,如果在开机时将耳机插入耳机插孔,我仍然可以检测到它们。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit,

    您的耳机检测功能是否仍然存在问题?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Amit:

    我假设您已解决了这个问题。 我无法再现您的问题。 我可以在设备关机时将耳机插入耳机插孔,然后如果打开电源并设置耳机检测寄存器,此功能将会完美工作。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为延迟回复致歉。我已使用0x43启用耳机检测。并附加我的连接方案。我正在使用两个MIC,一个是固定的,另一个是可拆卸的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit,

    您能否确认您在微偏和麦克风1和2之间确实有一个电阻器?
    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在MIC2到MICBIAS连接上使用了2.2K电阻,但MICBIAS直接连接到MIC1。

    此致

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit,

    您能否提供一个示意图? 如果您希望我已向您发送连接请求,您可以私下共享它们。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耳机连接和MIC的示意图为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit,

    耳机中的麦克风是否为驻极体麦克风? 或者什么类型的麦克风? 电流消耗是多少?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve

    我正在使用标准4针插孔连接商用耳机(扬声器+麦克风+麦克风按钮),并通过编程0x43启用了耳机检测。我正在读取0x43,0x2C和0x2E寄存器以确定耳机的插入和取出。