请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693820/pcm9211-jitter-tolerance
部件号:PCM9211您好,
PCM9211可以支持“IEC6.0958万-3”中的抖动容差,因此您能否告诉我PCM9211是否也支持“AES3”中的抖动容差规格?
此致,
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693820/pcm9211-jitter-tolerance
部件号:PCM9211您好,
PCM9211可以支持“IEC6.0958万-3”中的抖动容差,因此您能否告诉我PCM9211是否也支持“AES3”中的抖动容差规格?
此致,
加藤
您好,Kato-San,
很抱歉响应延迟,很遗憾,负责PCM9211支持的工程师不在办公室。 本设备的DIR模块应符合 AES3标准的一般规格。 我们将与团队核实是否有抖动容限的特定信息,如果我们发现有问题,我们将向您提供反馈。 由于这是一个由不再属于TI的团队设计的旧部件,因此获取此信息将非常复杂,因此我们感谢您的理解。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师