This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:抖动容限

Guru**** 2416300 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693820/pcm9211-jitter-tolerance

部件号:PCM9211

您好,

PCM9211可以支持“IEC6.0958万-3”中的抖动容差,因此您能否告诉我PCM9211是否也支持“AES3”中的抖动容差规格?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    很抱歉响应延迟,很遗憾,负责PCM9211支持的工程师不在办公室。 本设备的DIR模块应符合 AES3标准的一般规格。   我们将与团队核实是否有抖动容限的特定信息,如果我们发现有问题,我们将向您提供反馈。  由于这是一个由不再属于TI的团队设计的旧部件,因此获取此信息将非常复杂,因此我们感谢您的理解。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的解释。

    我明白了,所以请告诉我您是否会找到什么。

    此致,
    加藤