请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LME4.971万
大家好。我是吉他踏板的狂热粉丝,它是一个小盒子,可以通过模拟/数字电路改变吉他的声音。 我现在正在建立自己的踏板。 它没有反相放大器电路和夹紧电路,可使失真波由9V直流供电,非常接近著名的吉他踏板RAT。 我真的想在这条线路上加载LME4.971万,但是它不起作用。 当6针脚仅对7针脚短路一次时,OPAMP将恢复并正常工作。 我想有些保护器功能会干扰电路的工作。 是否有人知道解决方案?
这是RAT的示意图。
www.electrosmash.com/proco-rat
谢谢你。