This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.971万:用于吉他踏板的LME4.971万 OPAMP。

Guru**** 2430790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701863/lme49710-lme49710-opamp-for-guitar-pedal

部件号:LME4.971万

大家好。我是吉他踏板的狂热粉丝,它是一个小盒子,可以通过模拟/数字电路改变吉他的声音。 我现在正在建立自己的踏板。 它没有反相放大器电路和夹紧电路,可使失真波由9V直流供电,非常接近著名的吉他踏板RAT。 我真的想在这条线路上加载LME4.971万,但是它不起作用。 当6针脚仅对7针脚短路一次时,OPAMP将恢复并正常工作。 我想有些保护器功能会干扰电路的工作。 是否有人知道解决方案?

这是RAT的示意图。

www.electrosmash.com/proco-rat

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎使用e2e。
    您能否分享您的原理图? 还是与您已共享的相同?
    我还想问一下我是否理解正确:您说设备不工作,但将针脚6和7短路,设备就开始正常工作了?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万先生

    感谢您的回复。 我的原理图与共享的原理图几乎相同。 我尝试在与共享的RAT具有完全相同的电路的原始RAT上加载LME4.971万,但没有工作。 然后将引脚7短至6,2或3,使OPAMP每次都能正常工作。 我检查了OPAMP的每个引脚上的直流电压。

    每个引脚上的直流电压
    1:0伏
    2:0.9V (短路后更改为4.3V)
    短路后3:0.9V更改为4.3V
    4:0伏
    5:38mV
    在短路变为4.3V后为6:0.8V
    7:8.6V
    8:0伏


    此致。
    Yuichiro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuichiro,

    这些设备上的反馈信号执行的偏置校正似乎不同,当您将LME4.971万上的偏置短接到其他引脚时,这似乎会使设备脱离卡滞状态。 也许您可以寻找与原始设备(LM308)更相似的设备,您可以通过内部示意图或补偿网络(针脚1和8)了解它们是否相似。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器