This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:TI是否具有长距离声音检测/记录解决方案?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA172, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693513/drv135-does-ti-have-long-distance-sound-detection-recording-solution

部件号:DRV135
主题中讨论的其他部件:OPA172OPA1678

您好,

我的一般要求是一个音频输入系统,它可以有效检测30米以外的声音信号(约5 cm 时为80dB)。 电源电压应在5V范围内,以便系统可以与嵌入 式系统(如DSP微控制器)一起工作。 我认为运算放大器的增益应高于60 dB,AGC是首选但不必要。

TI是否有这样的解决方案? 或者TI是否有这样的音频运算放大器可以满足我的要求?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    使用麦克风检测声音? 什么是"80dB AT About 5 cm (关于USB的80dB)"?

    那么,您的意思是简单的麦克风信号音频段放大和施密特触发器? 还是在施密特触发器前面添加信号整流器和低通滤波器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是在远离声源的5 cm 处80 dB SPL,因此在30 m Place处大约25 dB SPL。
    实际上,我正在寻找一个简单的麦克风信号音频放大器,我没有考虑过施密特触发器和整流器,因为我认为放大器是一个模块,我只是关心整个模块的性能。 我已经看过一些用于音频应用的TI示例设计,我想知道TI是否有长距离声音检测解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    我不知道有什么专门用于远距离声音检测的设计或解决方案。 对于此的麦克风前端部分,您可能需要查看 tidu765。 该设计使用OPA172作为驻极体麦克风的运算放大器。 如果此设计没有提供足够的增益,您可能需要使用辅助增益级(使用另一个OPA172或另一个放大器,如OPA1678)进行跟踪。

    如果您只需要一个音频信号的阈值检测,我认为Kai建议的简单施密特触发器是一个不错的解决方案。 只要您可以在比较器输出触发时将其锁定,就可能甚至不需要使用峰值探测器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我希望微控制器对ADC采样和麦克风模块接收到的声音信号进行进一步处理。 因此电路电子噪声抑制 是必要的,在您推荐给我的设计文件 中,我在输出端看到了一个RC滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:
    这种设计在很大程度上取决于您使用的麦克风进行检测。 这将指示放大器所需的增益。 过滤以减少噪音应相对简单。 对于典型的音频应用,您可以使用截止频率为~20-30kHz的RC滤波器,这样可以在保留音频带的同时减少任何高频射频干扰。 如果您感兴趣的信号在音频带内的频率较低,您可以进一步降低切断频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您的问题已得到回答。 如果您需要其他帮助,只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis