请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV135 主题中讨论的其他部件:OPA172, OPA1678
您好,
我的一般要求是一个音频输入系统,它可以有效检测30米以外的声音信号(约5 cm 时为80dB)。 电源电压应在5V范围内,以便系统可以与嵌入 式系统(如DSP微控制器)一起工作。 我认为运算放大器的增益应高于60 dB,AGC是首选但不必要。
TI是否有这样的解决方案? 或者TI是否有这样的音频运算放大器可以满足我的要求?
提前感谢您的参与。