This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:关于载波母体

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TAS5611A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702784/tpa3251-about-the-carrier-wave-probelm

部件号:TPA3251

大家好

   我们使用TPA3251设计低音扬声器,我们需要220K的载波频率。 但是现在我们发现载波的Vp-p是2V,它太高,我们无法使用AP设备来测试音频  频率响应 曲线。 当我们在上一个设计中使用TAS5611A时,电压为100mV。 您能提供一些帮助吗? 我们的DISIGN文件和WAVE见 下图。  

e2e.ti.com/.../TPA3251-SCH.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril,

    您能解释一下"载波"的含义吗?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    载波平均切换波形。

    账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

      我们测试输出放大器P和N之间的波形,如下图所示。  示波器设置为直流耦合。  负载为4欧姆电阻。 PVDD为36V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    全部,

    您能解释一下L201吗? 我不明白为什么会出现这种情况。

    TPA3251 PWM输出在AM2模式下具有450 kHz的最小PWM频率。

    测量2V电压时的输入条件是什么? 此2V,是否在与LC后滤波器相同的输出_P和输出_N处测量?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam
    L201是EMI的共模扼流圈。
    所以你建议频率在450K以上。
    测试波形时没有输入信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam
    当测试点在OUT和OUT之间时,这是相同的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril,

    请将R207更改为数据表中推荐的范围之一。 50K过高。 需要1万至3万。

    请在重置模式下检查输出。

    当看到2V波形时,请检查故障状态和卡夹针脚。

    此问题是否出现在多个主板上?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Adam:

     1.我需要使切换频率低于 正常配置, 以减少芯片产生的热量。

     2.复位模式没有 输出波形。

     3.故障和夹销均为3.2V。

     4.是的。

    账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill,

    遗憾的是,我们不支持这种较低的切换频率。

    请尝试建议的切换频率,并检查问题是否已解决。

    此致,

    -Adam