请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3251 大家好
我们使用TPA3251设计低音扬声器,我们需要220K的载波频率。 但是现在我们发现载波的Vp-p是2V,它太高,我们无法使用AP设备来测试音频 频率响应 曲线。 当我们在上一个设计中使用TAS5611A时,电压为100mV。 您能提供一些帮助吗? 我们的DISIGN文件和WAVE见 下图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我们使用TPA3251设计低音扬声器,我们需要220K的载波频率。 但是现在我们发现载波的Vp-p是2V,它太高,我们无法使用AP设备来测试音频 频率响应 曲线。 当我们在上一个设计中使用TAS5611A时,电压为100mV。 您能提供一些帮助吗? 我们的DISIGN文件和WAVE见 下图。