This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770智能放大器的功率预算

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694555/tas2770-power-budget-for-tas2770-smart-amp

部件号:TAS2770
主题中讨论的其他部件: TAS2557

您好,先生:

借助12.5V Vbat,TAS2770可发送高达16W至4ohm的负载,并且失真较低。 请告知您Vbat电源的电源预算。
我们应该为电源设备定义多少功率预算?  考虑到波峰因数,16W/Stere*2=37.64W 0.85 (3.01A)对于立体声来说似乎过于致命。





谢谢,此致,

陈耀恩
2018年30月05日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    根据放大器的数据表,TAS2557应提供15.4W,RL=4Ω μ V,Vbat=12.6V。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Luis,

    15.4W,4欧姆立体声输出的建议12.6V Vbat电源电流是多少? ((15.4 * 2)/ 0.85)/ 12.6)=2.88A考虑到音频的波峰因子似乎过死?

    陈耀恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    TAS2557将在4Ω μ A中提供1.96A转换为15.4A的电流。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师