This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:在调整模式下使用二进制转储进行配置

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703955/tas2557-configuring-with-binary-dump-in-tuning-mode

部件号:TAS2557

您好,

我正在系统中使用TAS2557设备,但没有ROM模式。 到目前为止,为了配置它,我对I2C总线进行了监测,以获得PPC为配置设备而执行的所有寄存器写入,这似乎是有效的。 但是,当我在PPC3的“终端系统集成”部分执行二进制转储时,我得到 了一个带有> 1万 寄存器写入的“组合配置”文件,这似乎比PPC3所做的要多得多。

我正在尝试了解为什么此转储如此大,以及它与PPC在设备实时调谐期间的作用之间是否存在任何差异。 您能详细说明吗? 如何最小化此配置?

此致,

GUI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,GUI,

    我将研究这两个过程之间的区别。 我将在下周提供进一步的信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,GUI,

    我已经研究过这个问题。
    二进制文件和PPC3之间的写入寄存器应该类似。 音频处理中的任何后续更改将在文件中写入最小更改。 也许,您没有在音频处理中获取所有文件,因此您可以通过以下步骤在音频处理中获取完整的写入寄存器:
    1. 打开App Center,转到TAS2557主页。
    2. 打开I2C监视器并开始录制选项。
    3. 单击Audio Processing (音频处理)选项。 让页面完全加载或尝试从音频处理的设置轮中进行"重新加载调整"。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师