请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS2557 您好,
我正在系统中使用TAS2557设备,但没有ROM模式。 到目前为止,为了配置它,我对I2C总线进行了监测,以获得PPC为配置设备而执行的所有寄存器写入,这似乎是有效的。 但是,当我在PPC3的“终端系统集成”部分执行二进制转储时,我得到 了一个带有> 1万 寄存器写入的“组合配置”文件,这似乎比PPC3所做的要多得多。
我正在尝试了解为什么此转储如此大,以及它与PPC在设备实时调谐期间的作用之间是否存在任何差异。 您能详细说明吗? 如何最小化此配置?
此致,
GUI