This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104电源顺序问题

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690021/tlv320aic3104-question-of-tlv320aic3104-power-sequence

部件号:TLV320AIC3104

您好,先生:

客户遇到TLV320AIC3104故障问题 ,无法 通过 软复位重新启动,唯一的方法是硬件重新启动(电源重新拔下和 插入)。
我们假设这是开机顺序问题。

TLV320AIC3104数据表中有复位图,但未包括1.8V和3.3V序列。 我们还确认客户在电源和重置信号之间遇到10ns延迟。

您是否可以查看TLV320AIC3104设备的封装通电顺序并建议1.8V和3.3V通电顺序规格?









谢谢,此致,

陈耀恩
2018年16月05日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wayne:

    3.3V电源是否馈入IOVDD,AVDD和DRVDD?

    这些设备上的电源顺序非常灵活,我们很少看到电源顺序问题。 在EVM上,计时比您所显示的要紧得多,我们看不到问题。

    您能告诉我更多有关该问题的信息吗?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Steve:

    某些客户的AIC3104停止工作,需要重启才能解决此问题。 您是否需要客户的系统时钟配置和AIC3104配置来进行故障排除?

    非常感谢,

    陈耀恩
    2018年16月05日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    配置总是很有用的,您已经提到AIC3104停止工作,但它何时停止工作? 在通电时? 请同时提供它们的时钟频率。   我想知道他们的MCLK,BCLK,WCLK ,以便我可以正确评估他们的配置。


    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wayne,您能否为您的客户显示完整的电源顺序,包括DVDD,AVDD和IOVDD以及重置引脚?

    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve,感谢您的关注。 我们很快就会送您回来...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,您好,我没有收到您的回复,这是否已解决,如果是,问题是什么?

    此致,
    -Steve Wilson