This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TAS2559:PurePath控制台3不能正常工作?

Guru**** 2428510 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM, TINA-TI, TAS2559, TAS2559EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704153/tina-spice-tas2559-purepath-console-3-doesn-t-work-properly

部件号:TAS2559
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,TAS5782MEVM

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

你(们)好

我有一个使用TMSC6748 和TAS2559的项目。

我购买了PurePath控制台3主板型号TAS5782MEVM。
同时,我也申请了PPC3的许可。
我使用TI帐户登录PPC3,但看不到TAS5782MEVM的相应接口。
如何处理此问题?

下面是我所看到的:

EVM板的序列号如下所示:

TAS2559EVM     CN HS:8543.70 .................9991    ECCN:EAR99

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taoyu,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们设备的关注。
    我很困惑,您是使用TAS5782MEVM还是TAS2559EVM?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose:

    Taoyu是我的客户,他正在使用TAS2559EVM,但在PPC3中找不到该应用程序。

    他怎么能得到呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 是 我的错。

    我正在 使用 TAS2559EVM ,但 无法登录 TAS2559 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taoyu,

    您是否有TI帐户? 您是否申请过TAS2559应用程序?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的TI 帐户是taoyu@innotrik.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道玉

    您需要在TI.com上提交此应用程序的请求

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我申请了错误的软件。