请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS2559 主题中讨论的其他部件:TINA-TI,TAS5782MEVM ,
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
你(们)好
我有一个使用TMSC6748 和TAS2559的项目。
我购买了PurePath控制台3主板型号TAS5782MEVM。 
同时,我也申请了PPC3的许可。 
我使用TI帐户登录PPC3,但看不到TAS5782MEVM的相应接口。 
如何处理此问题? 
下面是我所看到的:
EVM板的序列号如下所示:
TAS2559EVM CN HS:8543.70 .................9991 ECCN:EAR99