This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:DSP存储器和外部EEPROM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TAS5825M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712474/tas5825m-dsp-memory-and-external-eeprom

部件号:TAS5825M
主题中讨论的其他部件:TUSB3410,,

您好,

我对如何存储通过I2C通信端口发送的配置有一些疑问。

我想使用TUSB3410作为USB到I2C接口和UC来通过I2C控制音量和其他简单参数。

使用PPC3,我可以配置TAS5825M的内部DSP。 如何在外部EEPROM中存储DSP配置?

外部EEPROM应通过SPI与TAS5825M连接。 TAS5825M的GPIO必须通过寄存器配置为SPI。

但是,加载新的DSP配置时,由谁编写EEPROM?

 DSP_PGM_MODE寄存器用于选择DSP程序。

选择了哪个程序? 如果我选择ROM模式1或ROM模式2,会发生什么情况?

谢谢。

此致,

Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Davy,

    我正在编写一份应用程序说明,解释如何通过SPI从外部EEPROM加载配置。 初稿即将完成。 它将很快发布到TI.com。 我会在可用时通知您。 谢谢。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复。

    我正在等待应用程序备注。

    此致,

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Davy,

    我们现在正在进行最后审查。 几天后,应用程序便笺将在TI.com上提供。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    感谢您的建议。
    我可以使用1Kb EEPROM吗?

    谢谢。

    此致,
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davy,

    我建议您在PPC3中生成EEPROM映像文件并仔细检查。 有关如何生成EEPROM图像文件的更多详细信息,请参阅下面的应用说明。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    尝试打开链接时收到错误。

    是否可以再次上传链接?

    谢谢!

    此致,

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已更新链接。 请重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    我认为这是另一个应用说明。

    我需要设计最终用户设备。 这种解决方案对我的客户来说并不容易。
    他们需要生成文件并将其写入EEPROM中,并使用其他编程器。

    是否可以使用微控制器读取TAS5825M上的寄存器并将所有数据保存在EEPROM中?
    如果是,我是否可以拥有应该读取的DSP寄存器地址?

    谢谢。

    此致,
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Davy,

    这可能是可能的。 但是,我们还没有任何文档来解释所有详细信息。

    实际上,我们假设我们的客户将使用TAS5825MEVM完成调整。 他们在PPC3中生成EEPROM映像文件并不困难,因为他们只需执行一次即可。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    我们的客户将使用PPC3调整DSP,但我需要简化写入EEPROM的方式。

    阅读DSP的寄存器应该很容易,但我需要知道我需要阅读什么寄存器。

    这样,使用PPC3进行调谐后,USB断开连接或按按钮,配置将自动保存。
    这应该很棒:)

    此致,
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Davy,

    我有机会与我们的设计团队和软件团队交流。 生成EEPROM图像比仅通过i2c读取某些内部寄存器复杂得多。 需要大量的实施细节。 现在,我们认为使用PPC3工具最简单。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复。

    好的,我将使用PPC3工具。

    如果您有关于阅读内部注册的新闻,请向我提供最新信息。

    非常感谢您的支持。

    此致,

    Davy