Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TAS5825M, TAS5825MEVM
主题中讨论的其他部件:TUSB3410,,
您好,
我对如何存储通过I2C通信端口发送的配置有一些疑问。
我想使用TUSB3410作为USB到I2C接口和UC来通过I2C控制音量和其他简单参数。
使用PPC3,我可以配置TAS5825M的内部DSP。 如何在外部EEPROM中存储DSP配置?
外部EEPROM应通过SPI与TAS5825M连接。 TAS5825M的GPIO必须通过寄存器配置为SPI。
但是,加载新的DSP配置时,由谁编写EEPROM?
DSP_PGM_MODE寄存器用于选择DSP程序。
选择了哪个程序? 如果我选择ROM模式1或ROM模式2,会发生什么情况?
谢谢。
此致,
Davy