This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:单声道差分输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694784/pcm1794a-mono-differential-output

部件号:PCM1794A

您好,

对于来自PCM1794A的单声道平衡输出,哪个输出("右"或"左")与输入相位?

从第22页的数据表中,我们看到了第一个附加的图表。 令我困惑的部分是,它将右侧通道显示为"输出",但连接到XLR/TRS连接器上的引脚2,即平衡连接器的"热"或"相位"引脚。 DEM-PCM1794评估板上也建立了相同的连接,如其数据表第2-5页的示意图所示(插入下面的第二个图),但此处未提及"OUT +"或"OUT -"。

谢谢!

卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carter:

    数据表有点不清楚,很遗憾,我自己没有玩过这个游戏,我所在的位置也没有任何硬件可用。 我将尝试深入探讨一下,看看我可以找到什么代替硬件。

    如果我明天找不到答案,通常支持这些设备的应用工程师将于下周回来为您解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carter:

    我刚刚在硬件上确认左通道处于相位,右通道反转。 无论通道选择引脚如何,它都是相同的。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太好了,感谢您的时间!

    ——卡特