This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1796:使用平衡信号送入TPA3255

Guru**** 2412290 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, TPA3255, PCM1796, OPA1678, OPA1632, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691256/pcm1796-feeding-tpa3255-with-balanced-signal

部件号:PCM1796
主题中讨论的其他部件:TPA3255,OPA1612 OPA1678OPA1632TINA-TI

TI专家,您好!

我想直接从PCM1976通过平衡信号馈送TPA3255 - PCM1796具有平衡输出,TPA3255具有平衡输入,因此应该工作正常;)您能否举例说明如何将它们连接在一起以获得最佳音频效果?

谢谢,Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomasz,

    图35有一个很好的示例,因为您不需要最终放大器级,如图36所示。 我们有一些大电流可用于此应用,我推荐使用OPA1678。 您应该更喜欢薄片表面安装电阻器和NP0/CDG型电容器用于离散组件。 您还需要一个直流阻塞电容器,因为安培的输出将具有负偏压,而TPA的输入将具有正偏压。 一个大电解盖将达到这一目的。 至少还应实施无源RC低通滤波器。 这可能在OPA1612的输出上,但请注意,您可能需要考虑增益计算中的阻力。

    谢谢!
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的重播,但我没有收到... 您是否提到了电路:

    电路显示不平衡实施-我需要输出上的平衡/对称信号来馈送TPA3255的平衡输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是TPA3255立体声BTL实现示例:

    input_A和input_B控制两个在桥接模式(BTL)下工作的独立放大器:

    为了优化使用放大器,我需要对称/平衡输入音频信号... PCM179x DAC具有平衡电流输出,但典型应用(如数据表中的应用)使用运算放大器将平衡信号转换为非平衡信号。 该放大器结合了平衡到不平衡的转换和滤波功能。 您是否有过热示例可在不将信号转换为不平衡的情况下实施输出滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomasz,

    我指的是图35。

    在这种情况下,您不会实现差分到单端转换,而是将其连接到D类放大器。  这将提供I/V级,同时仍具有差分。

    您仍可以在输入端设置RC低通滤波器:

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    好的,您建议在DAC之后完全不要实施低通滤波器吗?
    在DAC之后,如果没有POST低通滤波器,则音频带外的噪音是多少???

    在这种情况下,我会有一些问题:
    1.在Delta-Sigma音频DAC之后是否需要低通滤波器? 如果是,那么为什么?原因是什么? 如果否,为什么在数据表中建议使用?
    2.输出滤波器对音频性能的影响- THD+N,残留噪音等...

    我真的很想从DAC获得全部性能:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomasz,

    设计中实际上有两个低通滤波器。  第一个是放大器的反馈,另一个是输入的RC。  消除OOB噪音的最积极措施是引入另一个多反馈LPF。  我也为您创建了TINA模型。

    谢谢!

    保罗

    e2e.ti.com/.../PCM1796-Diff_2D00_out.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我建议将OPA1612用于第一级,因为它是低噪声双极输入放大器。 第二级是OPA1678,它是一个低噪声FET输入放大器。 FET输入降低了输入上的电流噪声,这很好,因为此级具有高值电阻器。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    这确实是一个很好的主意:)为什么我不简单地考虑使用两个独立的运算放大器...最简单的解决方案通常很难看到。
    现在我只有一个问题-您在设计中使用的是非常高值的电阻器。 保持低电阻值的原始设计以保持低噪声级别是否更好? 只需放置两个运算放大器...

    谢谢!
    Tomasz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    是否可以简单地复制最后一个输出阶段的失相,如下所示:

    因此,我可以通过180度相移驱动TPA3255的正负输入。 你怎么看?

    谢谢,Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于第一级I/V,I可以使用推荐的双极输入OPA1612放大器,对于第二级,OPA1678:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomasz,

    您的设计也会很好地发挥作用。  就电阻器而言,这将是功率和噪声之间的平衡。  我认为您应该对较低的价值感到满意。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的重播。 我又想到了一次,有了另一个想法:)您对使用全差分音频运算放大器(如OPA1632)有什么看法? 我使用OPA1632重绘输出级:

    你怎么看? 它是否是获得最佳音频性能的最佳选择?

    谢谢,Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我还可以像您建议的那样,用OPA1612代替I/V级...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomasz,

    我认为试用FDA是一个不错的选择。 尽管将它们放入TINA-TI并模拟噪声会很有趣。 我仍然认为这是可以比较的。 就声音质量差异而言,这可能更是一种意见。 使用双安培解决方案,您可以尝试几种不同的设备,但我认为只要您有二级过滤器,您就应该为您的TPA3255提供高质量的输入。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    我将尝试模拟这两种情况,但我已将FDA放在原理图中-我在使用OPA1632方面拥有丰富的经验。 设计应在1-2周内完成。 接下来的3周布局,5周或6周内,我应该在我的办公桌上准备第一个模块:)如果您喜欢,我可以与您分享结果感谢您的支持!

    谢谢,
    Tomasz