主题中讨论的其他部件:TPA3255,OPA1612 , OPA1678, OPA1632, TINA-TI
TI专家,您好!
我想直接从PCM1976通过平衡信号馈送TPA3255 - PCM1796具有平衡输出,TPA3255具有平衡输入,因此应该工作正常;)您能否举例说明如何将它们连接在一起以获得最佳音频效果?
谢谢,Tomasz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI专家,您好!
我想直接从PCM1976通过平衡信号馈送TPA3255 - PCM1796具有平衡输出,TPA3255具有平衡输入,因此应该工作正常;)您能否举例说明如何将它们连接在一起以获得最佳音频效果?
谢谢,Tomasz
您好,Tomasz,
图35有一个很好的示例,因为您不需要最终放大器级,如图36所示。 我们有一些大电流可用于此应用,我推荐使用OPA1678。 您应该更喜欢薄片表面安装电阻器和NP0/CDG型电容器用于离散组件。 您还需要一个直流阻塞电容器,因为安培的输出将具有负偏压,而TPA的输入将具有正偏压。 一个大电解盖将达到这一目的。 至少还应实施无源RC低通滤波器。 这可能在OPA1612的输出上,但请注意,您可能需要考虑增益计算中的阻力。
谢谢!
保罗
您好,Tomasz,
设计中实际上有两个低通滤波器。 第一个是放大器的反馈,另一个是输入的RC。 消除OOB噪音的最积极措施是引入另一个多反馈LPF。 我也为您创建了TINA模型。
谢谢!
保罗