This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:歌曲中断并听到" gi"声音代替

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693119/tas2557-song-interrupt-and-heard-gi-sound-instead

部件号:TAS2557

各位专家,您好!

客户报告其设计中存在TAS2557问题。

故障症状视频:(在18秒内,歌曲中断并听到"Gi"声音)

https://www.dropbox.com/s/97pklpk2xbaamsn/VID_2018.051万_083245.mp4?dl=0</s>8.3245万

扬声器会发出此问题的声音,并且在ROM模式和调谐模式下都会发生此问题。

增压电流限制设置为3A,最高设置为2557。

我还附上了大板(EVB)的完整示意图和布局,以供比较。 大型主板不会发生此问题。 我们已经检查了原理图,组件和寄存器设置与电话类型PCB都相同, 因此我们重点关注布局差异。

您是否可以帮助确认TAS2557详细布局指南? 建议每个引脚(尤其是VREG引脚)的轨迹宽度。

由另一邮件线程发送的示意图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter Chen

    您可以通过电子邮件将原理图和布局发送给我。 您还可以向我发送用于此操作的PPC3配置。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Figueroa,

    我将通过电子邮件向您发送最新的布局和示意图。

    客户使用Allegro (17.2)工具进行布局,因此我向您发送了Allegro下载链接,以便您并行支持布局审阅。

    客户还需要TAS2557中的布局指南或核对表

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS2557专家您好,

    数据表建议为AVDD,DVDD和IOVDD使用单独的1 UF去耦合

     客户是否可以将1uF更改为4.7uF去耦 合(但AVDD/DVDD/IOVDD短在一起)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    客户可以将1uF的电容器更改为4.7uF,这样不会产生问题。 但应将去耦电容器尽可能单独放置在靠近每个设备端子(VBAT,IOVDD,DVDD和AVDD)的位置。 这可确保高效率操作和低总谐波失真(THD+N)。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师