This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255DDVR音频响应问题

Guru**** 2442500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710251/tpa3255-tpa3255ddvr-audio-frequency-response-issue

部件号:TPA3255

您好,

   我们在PBTL模式下使用TPA3255放大器IC,以获得300W的输出功率。 我们得到的频率响应不能达到音频频率的带宽。 我们的频率响应BW从40Hz到 30kHz而不是20Hz到20kHz。较高的截止频率是好的,我们没有任何问题。 但在较低的频率下,我们需要将其提高到20Hz。以下是规格:Pvdd (V)=35Vdc,Lout = 11uH (MA5172-AE),Cout (并行2个CAP)= 1uH (MKP4-KP/250/10 1.0) 和0.47uH (MKP4D3.4704万D00KSSD)负载阻抗= 33.3ohm。 请帮助我们并尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subash,

    低频切断将由您的交流输入电容决定。 10 UF交流电流电流保护罩可以让您绕过0.6 Hz FC,而1 UF将会达到6 Hz。 您的交流输入盖使用什么值?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

           感谢您的回复,但我有点困惑。您是否在谈论输入(输入A和输入B)处的直流阻隔盖? 如果是,则由于我们一直在使用差分输入,我们已在每个引脚(输入A和输入B)处连接1uf (GRM155R61E105KA12D),输入C和输入D接地。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您为TPA3255EVM实现的下角频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!
    当您恢复在线状态时,请帮助我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subash,

    在PBTL模式和4R负载的EVM上,1 kHz振幅和10 Hz振幅之间的差值为.24 dBV。 因此角频率低于10 Hz。

    TPA3255输入的输入源是什么? 它是直接从AP还是在两者之间有DAC?

    您是否碰巧拥有直流输出盖?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

           我们没有直接从AP获取,也没有使用DAC。 实际上,我们使用运算放大器电路增强了信号。 为方便您参考,我们在1uf电容(C44)之前和 电容(C49)之前放置了100uf/35V电解电容,如 上图所示。对于两个输入,100uf和1uf将串联。 这是否会成为问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subash,

    从技术上讲,应该是9 UF等效电容器,但您是否已自行测试运算放大器电路响应,以确保它不是低端响应的限制因素? 100 UF帽系列的原因是什么?

    TPA3255的输出上是否有直流电容?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

           对不起,我犯了10uf,而不是100uf。 实际上,这个10uf被放置在运算放大器的输出上,以阻止直流元件流向TPA3255的输入。 我们没有检查运算放大器电路的响应,因为我们不确定它是否是由输出LC滤波器引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subash,

    我只会在运算放大器电路和TPA3255之间使用一个交流电流保护盖,并查看运算放大器电路的响应。

    TPA3255输出LC滤波器不应产生低频衰减,因为它是低通滤波器。 EVM上的预期低频角是由于10uF输入交流电容,具有功放24k输入电阻,从而提供0.6 Hz光纤信道。 这就是我使用EVM在工作台上获得的功能。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

          好的,我会检查运算放大器电路的响应,希望它能帮助我们。 谢谢