This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:MCLK输入是否与从机模式下的SCLK输入相同?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693628/dit4096-can-mclk-input-be-the-same-as-sclk-input-in-slave-mode

部件号:DIT4096

我想在从属模式下使用DIT4096与蓝牙SOC接口,从I2S接口的角度来看,这是一个主节点。  该设计支持48kHz采样率和16位音频数据。 DIT4096将I2S数字音频数据转换为光学TOSLINK发射器和75欧姆同轴输出接口。  我的问题如下:

DIT4096需要12.288MHz (256 x 48kHz)的MCLK输入。  由于我的主机系统不会为DIT4096生成单独的MCLK,我是否可以从主机生成12.288MHz BCLK以同时为DIT4096的MCLK和BCLK输入提供数据?

请提供建议。

此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否在错误的论坛上发布? 尚未收到任何回复。