请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DIT4096 我想在从属模式下使用DIT4096与蓝牙SOC接口,从I2S接口的角度来看,这是一个主节点。 该设计支持48kHz采样率和16位音频数据。 DIT4096将I2S数字音频数据转换为光学TOSLINK发射器和75欧姆同轴输出接口。 我的问题如下:
DIT4096需要12.288MHz (256 x 48kHz)的MCLK输入。 由于我的主机系统不会为DIT4096生成单独的MCLK,我是否可以从主机生成12.288MHz BCLK以同时为DIT4096的MCLK和BCLK输入提供数据?
请提供建议。
此致,
保罗