请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5756M 您好,先生:
根据TAS5756数据表,TAS5756支持8kHz~192kHz时钟频率,并且可以自动检测和配置时钟频率。
它是否支持 8kHz~192kHz采样率的所有HybridFlows? 有任何限制?
非常感谢
陈耀恩
2018年23月07日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生:
根据TAS5756数据表,TAS5756支持8kHz~192kHz时钟频率,并且可以自动检测和配置时钟频率。
它是否支持 8kHz~192kHz采样率的所有HybridFlows? 有任何限制?
非常感谢
陈耀恩
2018年23月07日
您好,Wayne:
最好参考HybridFlow处理器用户指南。 我还附上了一个表格,其中显示了根据您使用的HybridFlow支持的采样率。希望此帮助!
此致,
Robert Clifton