This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:PCM1774待机功耗

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706461/pcm1774-pcm1774-standby-power-consumption

部件号:PCM1774

尊敬的各位:

我们在I2C和I2S模式下使用PCM1774,而无需控制其电源。

我们按照数据表中的建议遵循断电顺序,当然电源关闭除外。

我们发现通过在末尾执行重置命令可以获得大量的功耗
奇怪的是,收益不是恒定的。 有时,通过重置从3.140mA到2.146mA,有时最终达到0.942mA。

我们尝试了一款没有焊接编解码器的电路板,它的电流略低于0.942mA,这表明在某些情况下,编解码器处于真正良好的待机模式。
我们已检查数字IOS上没有活动。 I2S引脚保持在低电平位置,I2C引脚保持在高电平位置。
当然,我们一直都很有兴趣获得最低的消耗,但我们看不出来这种差异的根本原因是什么。

是否有人对此有深入了解的经验?

请注意,由于主板的大小和空间以及我们共享I2C总线和屏幕,添加对电源的控制远非易事。

提前感谢!
此致
jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JC:

    您可能无法成功写入设备? 发出重置将所有块设置为断电,您应该已经这样做了。  是否可以在步骤12后尝试从设备读取断电寄存器?  

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉我的回复太晚了,我最近的工作时间很长,因为我将在接下来的3周内不在办公室。

    我重新进行了一项测试,打印了写入I2C的内容以及作为每个寄存器访问的验证而读回的内容。

    下面是断电顺序的结果:

    关闭电源SEQ
    W[68]=127
    R[68]=127
    W[69]=127
    R[69]=127
    W[88]=17
    R[88]=17
    W[73]=236
    R[73]=236
    W[90]=0
    R[90]=0
    W[74]=0
    R[74]=0
    W[73]=224
    R[73]=224
    W[72]=0
    R[72]=0
    W[86]=0
    R[86]=0
    W[73]=0
    R[73]=0
    W[0]=0
    R[0]=0
    W[64]=64
    R[64]=64
    W[65]=64
    R[65]=64
    W[68]=63
    R[68]=63
    W[69]=63
    R[69]=63
    W[88]=0
    R[88]=0
    W[125]=28
    R[125]=28
    W[85]=128

    最后一次写入是重置,当然不会读回。 我用数字分析仪检查了数值,它们是匹配的。

    断电寄存器(w[73])的最后一个值确实为0x00。
    我在这之后添加了一些写入,以恢复其他寄存器的初始化状态,而不会对功耗进行重大更改。

    但是,重置命令有一个奇怪的地方。
    一旦接收到重置,编解码器就会直接重置I2C通信块,而不是在I2C停止序列结束之前完成通信。
    这些行在ACK之后上升,其方式与ACK与其它写入的一致性不一致。

    感谢您的帮助,

    此致,
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试在星期一的实验室中测试此问题。 在平均时间内,您能否尝试以下实验:
    打开设备电源并继续进行初始配置,但不要应用I2S信号,然后测量IQ。
    执行断电例行程序而不发出重置,测量电流IQ。

    我不知道应用I2S信号是否意味着设备已自动配置了一些不包括在断电结构中的内部块。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JC:

    很抱歉耽误你的时间。 我无法获得硬件来测试此情况。 您是否能够在此问题上取得进展?

    谢谢
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    也很抱歉耽误你的时间,我是在节假日期间收到你之前的消息。

    我最初认为问题可能是因为I2S在某些情况下处于活动状态或未处于活动状态。
    然后,我查看了这些信号,发现I2S在不播放音频时处于非活动状态,这就是我进行测试的方式。
    不仅音频未播放,甚至未启动。

    在引导时,这些线路上的唯一活动可能是端口正在初始化并且这些线路采用其空闲值。
    软件重置完成后,我确信I2S线路上没有活动。

    感谢你的帮助。

    此致,
    jc