尊敬的各位:
我们在I2C和I2S模式下使用PCM1774,而无需控制其电源。
我们按照数据表中的建议遵循断电顺序,当然电源关闭除外。
我们发现通过在末尾执行重置命令可以获得大量的功耗 
奇怪的是,收益不是恒定的。 有时,通过重置从3.140mA到2.146mA,有时最终达到0.942mA。 
我们尝试了一款没有焊接编解码器的电路板,它的电流略低于0.942mA,这表明在某些情况下,编解码器处于真正良好的待机模式。 
我们已检查数字IOS上没有活动。 I2S引脚保持在低电平位置,I2C引脚保持在高电平位置。 
当然,我们一直都很有兴趣获得最低的消耗,但我们看不出来这种差异的根本原因是什么。 
是否有人对此有深入了解的经验?
请注意,由于主板的大小和空间以及我们共享I2C总线和屏幕,添加对电源的控制远非易事。
提前感谢! 
此致 
jc