This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:串扰问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713127/tlv320aic3204-crosstalk-issue

部件号:TLV320AIC3204

您好,

出现通过IN1R输入到耳机输出的串扰,但IN1R输入未路由到P1_R13上的耳机输出。
此外,如果将音频信号输入到IN2R输入,则不会发生串扰。
因此,请告诉我输入IN1R输入时耳机输出出现串扰的原因。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    输入IN1R可以直接连接到耳机输出,用于旁路操作模式,但是,如果路径未配置寄存器P1_R13,则HP输出的输入信号不会产生任何影响。 IN2R没有HPR输出的旁路选项。

    您提到的串扰应该不会发生,但我想知道您在开机之前是否对设备执行了正确的硬件和软件重置。 否则,寄存器可能无法正确重置为默认值(IN1R未路由到HPR)。 您是否可以验证设备是否保持重置状态,直到提供所有耗材,以及在寄存器配置启动后立即执行软件重置?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的快速响应。

    今天,我拜访了客户并与客户进行了讨论,但根本原因不是什么。
    即使在通电后将音频信号(1.6Vpp ~ 2.2Vpp)输入到IN1R,耳机输出也会出现串扰,因此我确认IN1R是否损坏。
    请问您对这个系统有什么意见?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    这不是此设备的正常现象,但IN1R上的损坏不可能导致此问题。 如果损坏,则可能是在输出耳机混音器上。

    您知道是否可以在不同的主板上重现此问题? 客户是否尝试使用EVM检查是否可以复制此行为?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的支持。

    是的,这一问题在两个测试板上重复出现,但EVM尚未得到验证。
    因此,请尝试检查是否使用EVM复制了此问题,因为我没有此问题?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    很抱歉耽误你的时间。 我在EVM中进行了快速测试,在正常操作模式下,IN1x和耳机输出之间的串扰没有发生。 我只能在将大信号应用到 IN1x输入时获得类似的行为,其振幅高于建议的输入电压规格,这不符合器件的正确操作。 请确认IN1x中的输入信号未高于建议的输入电压值。

    在这种情况下,串扰可能是由INX信号路径上的饱和引起的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的支持。

    我刚刚从客户那里得到了一个额外的问题。
    我的理解是否正确,即只有在验证过程中将大信号应用到IN1_L和IN1_R时才会发生串扰?
    换言之,我明白当向in2_L,in2_R,in3_L和in3_R应用大信号时,不会出现相同的症状
    请你给我评论一下。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    正确,仅当大信号应用于IN1L和IN1R时才会发生串扰。 如果向in2和in3提供相同的输入信号,则不会发生这种情况(请考虑不建议应用具有如此高振幅的信号)。 此行为可能与通过旁路路径的IN1x和HP驱动程序的直接接口有关。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的解释。

    我理解并将向客户告知此信息。

    此致,
    加藤