This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:禁用故障功能

Guru**** 2408820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694030/tpa3136d2-disable-fault-function

部件号:TPA3136D2

您好,

是否有办法禁用TPA3136D2上的故障引脚功能?

 请参阅触发直流检测器所需的最小差动输入电压为130mV。

这意味着,如果我有一个1kHz正弦波,幅度为200mV,它将触发DC检测器?

是否有方法禁用或增加此值?  

我的问题是我的输出音量太低,我必须增加输入振幅。

但故障连接到'EN'并关闭IC。  

为什么他不能处理更高的振幅?(我应该增加输入电容器吗?)

下面是我的示意图:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    通常,直流故障不应由1kHz输入信号触发,因为它仅检测直流信号或低于2Hz频率信号。 遗憾的是,无法禁用此功能。 您可以尝试使用较低的输入电容器(例如0.1uF)来查看故障问题是否已修复。
    您是否正在使用负载? 即使负载打开,问题是否仍然出现? 您使用的负载阻力是多少? 对于5V PVCC,OC电流约为2.5A。 请确保输出电流远离此thr,以避免OC故障。 您是否测量了设备上的温度? 确保您的热设计足够好,并且OC故障未触发。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    是的,我在每个输出上使用4欧姆扬声器。
    因此我将输入冷凝器更改为1nF,这很有帮助!