请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694030/tpa3136d2-disable-fault-function
部件号:TPA3136D2您好,
是否有办法禁用TPA3136D2上的故障引脚功能?
请参阅触发直流检测器所需的最小差动输入电压为130mV。
这意味着,如果我有一个1kHz正弦波,幅度为200mV,它将触发DC检测器?
是否有方法禁用或增加此值?
我的问题是我的输出音量太低,我必须增加输入振幅。
但故障连接到'EN'并关闭IC。
为什么他不能处理更高的振幅?(我应该增加输入电容器吗?)
下面是我的示意图: