Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA2008D2 您好,先生:
根据TPA2008数据表,TPA2008的COSC和ROSC是AGND的参考。 在采用独立的AGND和DGND设计的情况下,客户发现AGND和GND的接点位置会影响PWM输出在高温下的稳定性。
位置A和C -> D类PWM输出的高抖动, TPA2008温度上升时的高噪声
位置 B (蓝色接线A AGND迹线至位置B)-> 在 整个 温度范围内稳定的D类PWM输出。
高温下不存在COSC降额问题。 您是否会告知 AGND/GND回路与PWM稳定性之间的关系? 我们是否可以通过TPA2008的单个大型GND计划避免高温下的抖动问题?
谢谢,此致,
陈耀恩
2018年17月05日