This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2:TPA2008 PWM稳定性问题,与DGND和AGND接地回路有关

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690526/tpa2008d2-tpa2008-pwm-stability-issue-with-dgnd-and-agnd-ground-loop

部件号:TPA2008D2

您好,先生:

根据TPA2008数据表,TPA2008的COSC和ROSC是AGND的参考。 在采用独立的AGND和DGND设计的情况下,客户发现AGND和GND的接点位置会影响PWM输出在高温下的稳定性。

位置A和C -> D类PWM输出的高抖动, TPA2008温度上升时的高噪声
位置 B (蓝色接线A AGND迹线至位置B)-> 在 整个 温度范围内稳定的D类PWM输出。

  高温下不存在COSC降额问题。 您是否会告知 AGND/GND回路与PWM稳定性之间的关系? 我们是否可以通过TPA2008的单个大型GND计划避免高温下的抖动问题?    



谢谢,此致,

陈耀恩
2018年17月05日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    请严格遵循EVM AppNote中给出的建议。 将EVM的布局作为您的一个布局的参考。 思考噪音电流在哪里流动。 扬声器输出噪音很大,将在PCB底部的接地平面产生较大的接地回路电流。 这些电流将流回PVDD的去耦盖和PGND。 此接地电流路径不应与连接至AGND的电路共享,如音量电位计,C6和R2。 查看此AGND接地如何连接到印刷电路板的GND端子,在那里形成一个接地星形点。 扬声器接地回路电流不应沿此接地连接流动。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    模拟接地(AGND)和数字接地(DGND)必须连接在电路的某个点,但它们应具有不同的层或平面。
    始终建议将一个平面放在尽可能大的地面上,以达到功耗。
    这似乎是一个脱钩问题。 TPA2008D2需要充分的电源去耦合,以确保在低总谐波失真(THD)的情况下实现高效运行。 将低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器(通常为0.1 μF Ω)置于VDD引脚的2 mm 内。 这种电容器选择和放置有助于在线路上实现更高的频率瞬变,峰值或数字哈希。 除了0.1 μF μF电容器外,建议在VDD电源线路上放置一个2.2 μF至10 μ F电容器。 这种较大的电容器充当充电储藏器,提供的能量比板电源更快,从而有助于防止电源电压下降。
    您还应遵循放大器数据表的"特殊布局注意事项"部分提供的指南。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细说明,Luis ...Wayne Chen