This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:单端输出

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712350/tpa6211a1-single-end-output

部件号:TPA6211A1

您好,先生  

请问如何使用TPA6211进行单端输出  

您能否提供一个参考原理图?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,起亚:

    遗憾的是,我们没有参考原理图。 但是,您可以参考放大器数据表的差分输出与单端输出部分,以了解有关这方面的信息。 您只需添加一个输出电容器,但请记住设备的输出电压和作为输出电容器的电容值,以及输出滤波器的负载。 此外,电容器的值必须较高,才能不减弱听力频率。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose  

    1.如果是单端输出,TPA6211是否支持5V输入/4ohm/1W?

    2.如果是单端输出,如何使用VO-? 连接到GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,起亚:

    1)单端输出中的TPA6211A1产生的输出功率是BTL输出的4倍。 我认为TPA6211A1在单端输出中不能实现1W的输出功率。
    2)是的,没错。 VO-引脚应连接到GND。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jose

    单端输入到立体声单端输出
    5V输入/4ohm/1W

    请问您建议使用哪种解决方案?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,起亚:

    您可以使用差分输出。 TPA6211A1可以使用差分输出轻松实现此输出功率级别。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师