This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:如何使用J28连接外部重置交换机

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713567/tpa3255evm-how-to-wire-an-external-reset-switch-using-j28

部件号:TPA3255EVM

您好,

  我希望为TPA3255EVM板构建一个外壳,并且我正在尝试找到一种将交换机连接到外壳的方法,而无需焊接到TPA3255EVM板上。 如果我正确阅读了用户手册中的图表,那么在参考接地时,J28的引脚10可用于重置电流,以防止关闭臀位。 我只是想确认这是正确的。 我唯一觉得有点困惑的是,图中显示引脚10在转至复位开关之前连接到1.00K电阻器,但我在下图中没有看到1.00K电阻器,它显示了板载复位开关的特图。  

  所以我想说,我的问题是,如果我使用1千欧的电阻器,或者直接将其连接到接地的开关,那么针脚10 J28是否可以用于重置电流表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    是的,您可以使用J28的引脚10控制设备上的重置。  1.00k电阻应位于主板底部,靠近复位开关。  我在图TPA3255EVM底部复合中突出显示了R57 (1.00k电阻器),以帮助您了解其位置。

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert,感谢您的快速回复,

    由于1.00K电阻器在板上,如果我能正确理解您,我只需要在引脚10和接地之间放置一个开关,以控制器件上的重置。

    我不想在底部复合组件上查找电阻器。 当我没有在零件清单上看到R57时,我认为可能需要从外部添加,是否有理由不将其列入零件清单(材料明细表)?

    对于我应该购买哪种类型的连接器以与J28的引脚10配接,有什么建议? 我猜我不能只得到一个公针,我将至少得到一个双针,否则我可能会被一个完整的连接器卡住。 (我尝试搜索,但得到了大量结果)。

    再次感谢,
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我不知道为什么它不在BOM上。 我们需要解决这个问题,因此感谢您指出这一点。

    您回答正确。 在引脚10和接地之间放置一个开关,以控制复位。 基本上,您将复制板载交换机的设置。

    更重要的是获得稳固的连接。 单个插入式针脚可能会正常工作,因为这不是音频信号路径的一部分。

    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不会碰巧知道单个公针的零件号,您是否会兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不在我的头部,但您可以查看材料明细表以查找零件并找到其尺寸以确定良好的接头。

    此致,

    Robert Clifton