This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:错误寄存器问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692124/tas5751m-error-register-question

部件号:TAS5751M

您好,

我的客户有以下问题:

"我对TAS5751M有一些疑问。 我们当前正在配置功放,因为源没有I2S信号,这似乎导致错误寄存器(0x02)为非零值。 清除错误寄存器后,错误寄存器保持0。 在音频从源流式传输期间,它也保持0。 但是,当音频流停止时(即没有I2S信号),错误寄存器将再次变为非零值,直至其被清除。 之后,它保持在0。 我们是否应该担心在没有I2S信号时出现的错误? 或者,只要在流式传输音频时不出现错误,我们是否可以安全地忽略它们?

此外,根据不同设备(e2e.ti.com/.../26.9453万)的论坛线程,如果SCLK不是32*FS或64*FS,则可能会出现PLL自动锁定错误。 您能否确认TAS5751M也是这种情况?

我们在应用中使用3线I2S协议(SCLK和MCLK连接在一起)。"

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chucheng,
    我认为这没有什么问题。 PLL使用输入I2S时钟,因此预计会触发自动锁错误。
    TAS5751M支持32*FS和64*FS输入。 但是,如果您使用3线输入模式(SCLK和MCLK连接在一起),则必须在此处使用64*FS。 因为MCLK时钟必须在2.8224~24.576MHz的范围内。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的MCLK/SCLK可在~Ω 2.9 MHz至~Ω 3.2 MHz之间波动。 在将波动视为不稳定的误差条件之前,波动的容差是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeremy:
    根据我们以前的经验,它应该能很好地与SCLK范围(2.9MHz~3.2MHz)配合使用。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复! 除了对3线模式使用64*FS的要求外,我们在使用3线模式时是否需要注意任何限制/要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy:

    对于I2S 3线输入模式,请在wiki中找到此帖子:

    此致,

    郑少文