https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692124/tas5751m-error-register-question
部件号:TAS5751M您好,
我的客户有以下问题:
"我对TAS5751M有一些疑问。 我们当前正在配置功放,因为源没有I2S信号,这似乎导致错误寄存器(0x02)为非零值。 清除错误寄存器后,错误寄存器保持0。 在音频从源流式传输期间,它也保持0。 但是,当音频流停止时(即没有I2S信号),错误寄存器将再次变为非零值,直至其被清除。 之后,它保持在0。 我们是否应该担心在没有I2S信号时出现的错误? 或者,只要在流式传输音频时不出现错误,我们是否可以安全地忽略它们?
此外,根据不同设备(e2e.ti.com/.../26.9453万)的论坛线程,如果SCLK不是32*FS或64*FS,则可能会出现PLL自动锁定错误。 您能否确认TAS5751M也是这种情况?
我们在应用中使用3线I2S协议(SCLK和MCLK连接在一起)。"
谢谢!
Chuchen