This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:EVM软件安装

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TLV320AIC3109EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710971/tlv320aic3109-q1-evm-software-installation

部件号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3109EVM-K

大家好,

我正在尝试启动并运行TLV320AIC3109-Q1 EVM,但软件出现了一些问题。

按照EVM用户指南,我执行了3.1 部分的每个步骤。

在3.2 部分,插入EVM后,我陷入了步骤4。 将EVM连接到PC时,初始化过程从未开始。 因此,D2不会为我亮起。

然后,我执行了步骤5,甚至还查看了《故障排除指南》。 在故障排除指南的3.2 部分中,第2(a)点表示我的C:驱动器中应该有一个文件(NiViUsbK.sys),但该文件不存在。

如果您可以建议启动并运行EVM,我们将不胜感激。

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    您使用的是哪个版本的Windows?  我假设您已安装TLV320AIC310x GUI?

    需要检查的一些事项:

    检查USBMODEVM和TLV320AIC3109EVM-k是否已正确连接。

    我们确实遇到了USBMODEVM跳线放置的一些问题 ,因此请确保JMP5,JMP6和JMP7都位于正确的位置。

    jmp5:2-3

    JMP6:1-2

    JMP7:1-2

    请告诉我这些事情,我们将继续下一步。

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve Wilson,

    我正在使用Windows 7。 我下载了EVM GUI,解压文件,然后运行可执行文件。 然后,我进入文件文件夹AIC310x并在该文件夹中运行可执行文件。 GUI弹出,但提示插入USB。 插入主板时,D2没有亮起。

    所有跳线均已正确配置。 连接方式与EVM用户指南第5页上所示完全相同。

    我非常确信这是驱动程序问题,因为USB连接是问题所在。 我可以为您提供任何相关信息,以便您向我指出正确的方向?

    谢谢!
    Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared,

    请查看以下链接并按照此处的说明操作,以了解是否有帮助。  如果这不起作用,我们可能只需要在EVM上重新安装固件。  

    此致,  

    -Steve Wilson