主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3109EVM-K
大家好,
我正在尝试启动并运行TLV320AIC3109-Q1 EVM,但软件出现了一些问题。
按照EVM用户指南,我执行了3.1 部分的每个步骤。
在3.2 部分,插入EVM后,我陷入了步骤4。 将EVM连接到PC时,初始化过程从未开始。 因此,D2不会为我亮起。
然后,我执行了步骤5,甚至还查看了《故障排除指南》。 在故障排除指南的3.2 部分中,第2(a)点表示我的C:驱动器中应该有一个文件(NiViUsbK.sys),但该文件不存在。
如果您可以建议启动并运行EVM,我们将不胜感激。
-Jared