This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:PCM3070EVM-K USB音频设备属性

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713652/pcm3070-pcm3070evm-k-usb-audio-device-properties

部件号:PCM3070

您好,是否可以更改USB音频设备采样率/位深度? TAS1020位于PC和PCM3070之间;我想以不同的采样速率/位深度运行一些音频分析,但目前在44.1kHz时WCLK的最终值似乎是固定的。

在Windows设备管理器中,设置为锁定/灰色:

此致,Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,

     TAS1020B的固件规定了评估模块的采样率。 可以按照此Wiki条目中的步骤更改此固件,只需在步骤13中选择具有您选择的采样率的固件映像文件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师