请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5634 主题中讨论的其他部件: TAS5508, TAS3251
您好,
我很确定这是一个愚蠢的问题(因为EMI和高频率...),但我敢问。
音频PWM控制器(如TAS5508)和15 cm 输入放大器(如TAS5634)之间是否可以有短(10)电线连接?
背景:
我看的功率比集成芯片(60W,每通道8R)更大,它似乎只有2个封装:控制器+功率放大器。
我需要4到6个通道,所以我想知道模块化设计是否是带有1个控制器板和多个放大器板的选项(不同的电源,开环或闭环...)。
我查看了相应的数据表,但没有找到答案。 只有关于EMI和高频率的警告...
非常欢迎澄清!
JMF