This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:PWM控制器和PWM输入放大器之间可能存在接线?

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713559/tas5634-wire-link-possible-between-pwm-controller-and-pwm-input-amp

部件号:TAS5634
主题中讨论的其他部件: TAS5508TAS3251

您好,


我很确定这是一个愚蠢的问题(因为EMI和高频率...),但我敢问。


音频PWM控制器(如TAS5508)和15 cm 输入放大器(如TAS5634)之间是否可以有短(10)电线连接?


背景:


我看的功率比集成芯片(60W,每通道8R)更大,它似乎只有2个封装:控制器+功率放大器。


我需要4到6个通道,所以我想知道模块化设计是否是带有1个控制器板和多个放大器板的选项(不同的电源,开环或闭环...)。


我查看了相应的数据表,但没有找到答案。 只有关于EMI和高频率的警告...

非常欢迎澄清!

JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMF,

    我认为10 15 cm 应该可以。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Adam,

    所以我有两个选择:这里的一个和TAS3251。 必须做我的功课才能在它们之间作出选择。

    此致,

    JM