This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:开机时,发出"弹出"噪声。

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705358/tpa2012d2-when-power-on-there-is-a-pop-noise-sounded

部件号:TPA2012D2

大家好 ,  

客户发现每次开机时,总是发出“砰砰”声。 这是相关的sch。 开机时输出状态是否未变? 是否有任何方法可以消除它?

您能否帮助提供一些建议来测试或改进它? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cheng,

    我注意到示意图中的一个细节。 电容器应放置在尽可能靠近INL和INR输入的位置。
    是否在设备打开之前发送输入信号? 如果是这样,您应该在设备打开时等待3.5毫秒,然后再发送输入信号。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我要求客户在开机/关机时测试信号INL+-和INR+-。

    但是,我建议他们在开机时延迟禁用静音单。 但它仍然会发出'Pop'噪音,无论是开机还是关机。

    以下是波形:

    对于布局,我已经检查了它,INL-和INR-的盖子如下所示,它看起来足够近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是关于INL和INR的波段,与静音信号同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cheng,

    如果您在INL-和INR-输入中使用电容器,您能否说明一下,因为我无法在原理图中看到它们。 如果否,则需要添加它们,并将其放置在尽可能靠近设备的位置,以避免产生杂音。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也没有找到它。 我会要求他们试用它。 感谢您的建议。 任何反馈都将立即更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cheng,

    是否有任何更新?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cheng,

    我还没有收到你的回复。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是,只需发布更多信息,或者如果由于超时而锁定,则创建新帖子。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é Luis Figueroa,

    您能否建议电容器的值需要放置在电路中?

    谢谢。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    您可以使用1uF或0.1uF的电容器。 请记住,所有输入电容器都应使用相同的值。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师